This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:尝试几次后、编程器有时会使 MCU 闪烁-可靠闪烁出现问题。

Guru**** 2614315 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/669260/msp-gang-programmer-sometimes-flashes-mcu-after-few-attempts---problem-with-reliable-flashing

器件型号:MSP-GANG

我观察到、MSP-GANG 始终不对其目标进行编程。 我在生产车间使用4个编程器的配置:

GANG1–6个 MSP430F6736AIPZR

GANG2–6个 MSP430G2755IRHA40T

GANG3–6个 MSP430G2755IRHA40T

GANG4–6个 MSP430F6736AIPZR

我想通过尝试编程共享日志文件-我的软件以这样的方式工作、如果不是所有目标都经过编程、它最多会重试3次。 在日志中、我保存通过使用.dll e2e.ti.com/.../failed_5F00_prog.7z 中的 GetProgressStatus 接收到的结果数组

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eryk、
    您的电缆有多长? 您可能需要尝试缩短电缆长度、因为这是电缆过长的常见问题。

    您是否收到任何类型的错误消息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到 错误#027 -闪存写入失败。 (可以在日志文件的第26列中找到)。

    我还将研究电缆是否过长。