This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2231:尝试为程序创建多个函数文件、需要有关 ADC10的帮助

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/669340/ccs-msp430g2231-trying-to-create-multiple-function-file-for-a-program-need-help-with-adc10

器件型号:MSP430G2231

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

我需要一些有关 ADC10编码的帮助、这是用于太阳传感器的程序、因此我希望将不同的函数拆分为不同的文件、我不熟悉使用 CCS、因此我不确定调用函数的方法是什么、 我知道我必须首先为函数添加头文件、但我不知道如何实际调用它。 我需要帮助理解的另一个问题是输入到 ADC、为了使用 ADC 读取模拟信号、必须先设置所有参数、现在我在 ADC 文件中执行该操作、或者应该在主文件中执行该操作。 我的假设是在 ADC 文件中执行它、这是否意味着我只需在一切之前调用 ADC 文件、并且定义数组来存储预先需要的 ADC 数字输出?

感谢您的关注

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    您是不是很熟悉 C 语言编码的。 使用 CCS 将与任何其他有关您所遇到问题的 IDE 没有什么不同。 您将需要在实现这些函数的相应.c 文件中以及主文件中包含(#include)头文件。 如果您有鲁贝尔调用函数等、我建议您查看一些有关 C 语言编码的教程。此外、您还可以在 MSP430G2231产品页面上找到一些软件示例。 这些都是单个文件示例、但它们应能帮助您入门、并包含有关使用 ADC 的示例。 此外、 有关使用 ADC 的详细信息、请参阅用户指南(www.ti.com/.../slau144)。 至于是否将 ADC 代码分解为自己的文件、完全由您决定。

    此致、
    Nathan