Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6633, MSP430F5529, MSP-FET
主题中讨论的其他器件: MSP-TS430PZ100USB、 MSP430F5529、 MSP-FET
尊敬的团队:
我在 MSP-TS430PZ100USB 板(版本1.25)和 MSP430F6633 (版本 E)上运行 USB CDC 虚拟 COM 端口 C1_LedOnOff 示例时遇到问题。 设备管理器中显示未知 USB 设备。 我已经在 e2e 上发布了不同的帖子、但没有成功。 我的主板跳线是:外部电源上的 JP3,打开 JP4。 电路板在 XT2上具有4MHz 晶体。 我正在使用 USB API 库5.20.06.02。 和 Windows 7操作系统。
我尝试了以下操作:
1.使用 MSP430F5529 Launchpad 成功运行相同的示例代码。 然后在项目属性(cmd 文件&目标配置文件)中将器件更改为 MSP430F6633。
2.尝试在设备管理器中更新设备驱动程序,但 Windows 显示已为此设备安装了最佳驱动程序。
3.浏览勘误表并尝试了 VBUS 检测权变措施。
请分享您的建议以使其在 MSP-TS430PZ100USB 板上正常工作。
谢谢、此致
Amit Deswal