This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:芯片外增加了额外的放大功能?

Guru**** 2554860 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/668805/msp430fr6047-extra-amplification-added-outside-chip

器件型号:MSP430FR6047

这款芯片给我留下了深刻的印象。 我想在内置放大器的上方增加增益。 是否有办法在不增加传感器精度的情况下添加外部放大器? 即,如果放大器在定时延迟方面存在差异,或者随温度或老化而变化?

非常感谢 Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    请问您的应用是什么以及您对性能的期望是什么。
    对于流量测量、无需添加外部放大器。

    此致、
    现金 Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hi Cash Hao

                         我目前在 各种材料的大型管道上使用定制电路和软件。 最好具有高达60dB 的增益。 这意味着我可以通过使用更多接收器增益来使用更低功耗的驱动器。 这样可以保持较低的总功耗。 我知道 MSP430FR6047专为水表中使用的较小管道而设计。 但如果我可以在较大的管道上使用它、那将会非常棒。

    非常感谢 Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Riched、
    获取您的观点。 您可以在此页面中找到相关信息。 www.ti.com/.../TIDM-1002。您可以从其中了解他们如何使用外部放大器。

    此致、
    现金 Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hi Cash Hao
    这看起来非常有趣。 我可能会在其中添加一个60dB 放大器并对其进行测试。 我找不到从何处购买 TIDM-1002。 是销售吗? 它会是多少?

    非常感谢 Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rachard、
    抱歉。 不可销售。
    但您可以找到一些有用的文档供参考。

    此致、
    现金 Hao