This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:MSP430 FRAM 上的最新 DALI 2.0?

Guru**** 2616375 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433, TIDM-MSP-DALI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/669010/msp430fr2433-latest-dali-2-0-on-msp430-fram

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件: TIDM-MSP-DALIDEARChamps、 我们是否有 MSP430 FRAM 系列上最新 DALI 2.0的任何参考代码或第三方? 要求在300米内至少支持64个器件。 韦恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    遗憾的是、TI 目前不直接提供任何 DALI 参考代码。 我将为您检查第三方。

    此致、
    Walter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、

    我做了一些额外的检查、我们有一个适用于 DALI 的 TI 参考设计。 请查看下面提供的参考设计:

    www.ti.com/.../TIDM-MSP-DALI

    此参考设计展示了使用 MSP430F2xx 和 MSP430G2xx 器件实现的 DALI。 这应该非常容易移植到 MSP430FR2433 FRAM 器件。

    此致、
    Walter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    沃尔特

    我知道 www.ti.com/.../TIDM-MSP-DALI、并想知道是否有更新的 DALI 2.0。
    如果不是、则没关系。

    韦恩