This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:CCS/MSP430G2553

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/668773/ccs-msp430g2553-ccs-msp430g2553

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

两个 MSP430和 MSP432控制器之间的 UART 通信

你(们)好

我正在尝试在  msp430g2553 和 msp432p401r launchpad 之间建立 UART 通信。

首先、我尝试  通过 UART 将数据发送到 msp430g2553、它按预期工作(回波示例)。  

然后、我  在每次 传输之间的3秒间隔内使用 msp432p401r 通过 UART 将数据传输到 PC、而且也可以正常工作(TI 驱动程序示例中的 uartecho 示例)。

现在、我将这两个控制器的 UART 连接在一起、

VCC<->VCC
GND <-> GND
TXD <-> RXD
RXD <->TXD

我移除了 msp432上的跳线、并将其连接到 MSP430上的引脚(如上所述) 1.1和1.2。

我可以 通过 示波   器看到432正在正确地传输 Dara、但430出于某种原因未接收数据。

//########################################################################################################################

这是430g2553上的代码:

//########################################################################################################################

#include "msp430g2553.h"

#define TXLED BIT0
#define RXLED BIT6
#define TXD BIT2
#define RXD BIT1

const char 字符串[]={"Hello World\r\n"};
unsigned int i;// Counter

int main (void)
{
WDTCTL = WPW + WDTHOLx
= WDC1 CODx 设置
;选择 WD1 MHZ / DCTL0 = WCTL0 + WDC1;选择 DCL1设置 //设置 DCO
DCOCTL = CALDCO_1MHz;
P2DIR |= 0xFF;//所有 P2.x 输出
P2OUT &= 0x00;//所有 P2.x 复位
P1SEL |= RXD + TXD;// P1.1 = RXD、P1.2=TXP1SEL2
|= RXD + TXD;//
TXD
= P1.1LED | P= 0x1;// TXD = P1.2 = P= P= PLED;P= P1 TXD + P= P= 0x1
UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;// SMCLK
UCA0BR0 = 108;// 1MHz 115200
UCA0BR1 = 0x00;// 1MHz 115200
UCA0MCTL = UCBRS2 + UCBRS0;//调制 UCBRSx = 5
UCA0CTL1 &=~UCS0MCTL = UCBRS2 + UCBRXCI_USCI_R0;//初始化 USCI_RST_USCI_TRS**中断
;// UCA0RX0CI_RST_USCI_RST_USCI_RST/ UCA0RST_UCA0X0
//输入 LPM0,带 int 直到字节 RXed
,同时(1)
{}


#pragma vector=USCIAB0TX_vector
__interrupt void USCI0TX_ISR (void)
{
P1OUT |= TXLED;
UCA0TXBUF = string[i++];//如果
(i = sizeTx/)超过字符串,则发送下一个字符串
UC0IE &=~UCA0TXIE;//禁用 USCI_A0 TX 中断
P1OUT &=~TXLED;}

#pragma vector=USCIAB0RX_vector
__interrupt void USCI0RX_ISR (void)
{
P1OUT |= RXLED;
if (UCA0RXBUF ='A')//接收到'A'?
{
i = 0;
UC0IE |= UCA0TXIE;//启用 USCI_A0 TX 中断
UCA0TXBUF = STRING[I++];
}
P1OUT &=~RXLED;
} 

//########################################################################################################################

这就是432上的代码:

//########################################################################################################################

/*
=== uartecho.c ====
*/
#include 
#include 

/*驱动程序头文件*/
#include 
#include 
#include 
#include 

/*示例/板头文件*/
#include "Board.h"

void timerCallback (Timer_handle myHandle);


volatile int sec_cn=0、send_f=0;
/*
=== mainThread ====
//
void * mainThread (void * arg0)
{
const char echoPrompt[]="回显字符:\r\n";
const char echoPrompt2[]="A";
UART_Handle UART;
UART_Params uartParams;
Timer_handle timer0;
Timer_Params params;

/*调用驱动程序初始化函数*/
GPIO_init ();
UART_init ();
Timer_init ();

//配置 LED 引脚*/
GPIO_setConfig (Board_GPIO_LED0、GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_LOW);

//打开用户 LED */
GPIO_WRITE (Board_GPIO_LED0、GPIO_LED0、板 UART_LED0

处理);//创建 GPIO_LED_LED 数据处理。 */
UART_Params_init (&uartParams);
uartParams.writeDataMode = UART_DATA_binary;
uartParams.readDataMode = UART_DATA_binary;
uartParams.readReturnMode = UART_return_Full;
uartParams.readEcho = UART_ECHO_ON;
uartParams.baudrate = 115200;

UART = UART_OPEN (Board_UART0、&uartParams);

IF (UART = NULL){
/* UART_open ()失败*/
while (1);
}

UART_WRITE (UART、echoPrompt、sizeof (sizePrompt)


)));//每1、000、000、000次以微秒或1秒的回调模式设置计时器。
*/
Timer_Params_init (&params);
params.period = 1000000;
params.periodUnits = Timer_Period_US;
params.timerMode = Timer_Continuous_callback;
params.timerCallback = timerCallback;
timer0 = Timer_open (Board_TIMER0、&params);

if (timer0 = NULL)
{
//初始化计时器失败
* while (1);
}

if (Timer_start (timer0)= Timer_STATUS_ERROR)
{
//
while (1)无法启动计时器*/ while (1);
}
//循环永久性



(UART =

1、while (tomeon1)、while (1)、while (1)、while (uart_write)/ while (uart_1)、while (uart_1)、while (uart_1) sizeof (echoPrompt2));
send_f=0;
}

}}

void timerCallback (Timer_handle myHandle)
{
sec_cn++;
if (sec_cnt=3)//使用计数
器计数秒{
// GPIO_toggle (A0);
send_f=1;
sec_cnt=0;
}

我是否遗漏了任何内容?

请告诉我。

此致、

Avraham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Avraham、

    首先、您能否尝试移除 LaunchPad 上的 TXD 和 RXD 跳线? 如果连接了这些跳线、则反向通道 UART 可能会导致问题(与 PC 通信时不需要使用这些跳线、而是直接连接到另一个器件时不需要这些跳线)。 因此、请尝试一下、并告诉我这是否解决了问题。

    此外、有关解决常见串行通信问题的指导、请参阅以下文档:www.ti.com/lit/an/slaa734/slaa734.pdf

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nathan
    首先、感谢您的 Quiqe 重播。
    我设法解决了这个问题。 我已将两端的波特率更改为9600 [位/秒](从115200开始)、现在说明 Launchpad 正常工作。
    我认为真正的问题在于我的硬质线,我使用了长线(用于 launchpad 和 ciscoce 之间的连接),也许在高 BR 时,信号是损坏的。
    此致、
    Avraham