This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-THREEPHASEMETER-F67641:TIDM-THREEPHASEMETER-F67641

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67641, TIDA-00601, TIDA-01094, TIDA-01088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/669142/tidm-threephasemeter-f67641-tidm-threephasemeter-f67641

器件型号:TIDM-THREEPHASEMETER-F67641
主题中讨论的其他器件:MSP430F67641TIDA-00601TIDA-01094TIDA-01088

您好!  

我希望确认上述部件是否适用于无创 CT 传感器以及有创系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否在问 MSP430F67641是否可以与隔离式和非隔离式电流传感器配合使用? 如果是、它将与分流器(非隔离式)或 CT (隔离式)配合使用、但连接可能不同。 此外、EVM 可能未设计为使用分流器。 有一个隔离式 RS-232接口可保护您的 PC。

    我建议查看以下 TI 设计:TIDA-00601、TIDA-01088、TIDA-01094

    此致、

    James

    MSP 客户应用