This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:MSP432 5V 电源问题#39;s

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/668816/ccs-msp432p401r-problems-with-msp432-5v-supply-s

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、  

我的两块板 MSP432P401R 有一个大问题。 我有一个红色板和一个黑色板、我的5V 电源引脚有一个大问题、我有电压表的信息、我在所有5V 引脚中得到3、5V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    解决了
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您关注该决议。 如果有任何经验可帮助可能遇到类似问题的其他人,将不胜感激。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定它是否可以称为分辨率。 即使我不明白为什么会发生这种情况。 但我将电路板连接到了5V 和0.5A 的电源、结果电路板开始正常工作。