This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:TI MSP430F5529 USB 实验板官方演示编程问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/668188/ccs-msp430f5529-ti-msp430f5529-usb-experimenter-s-board-official-demo-programe-problem

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LPMSP-EXP430F5529MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好 我曾透過貿澤購買TI產品 如網址http:/www.ti.com/tool/msp-exp430f5529

購買完以後的問題是產品沒有問題,但因為測試關係我燒錄的程式確定版子是否正常 μ A

所以版子目前燒錄的程式是空白的不能動作但我需要原本的官方程式去測試其他功能是否正常 μ A
我在TI的網址下載最新版的軟體程式 燒錄但是我的版子似乎跟TI提供的程式 是完全不相干的 μ A
甚至不能操作前三個月我有反應過 TI的回應是說版本過舊 但是後續他就沒有跟我連繫了 μ A
因為語言不通且這是官方問題請問能不能協助處理 不然TI的品質真的很糟糕 糟糕到我會不想再購買 μ A
TI產品 因為拖太久了我的開發版 版本是rev2.2請給我一個聯繫的管道 而不是叫我去TI E2E論壇發問 μ A
我發問根本沒人理我,請協助處理 μ A
--------------------------
大家好、TI 朋友。 我在   6个月前购买了此板 www.ti.com/.../msp-exp430f5529(USB 实验板)。
我在 TI MSP430F5529 USB 实验板官方演示编程问题上遇到了操作问题。
因为我需要测试电路板是否完全正常工作,所以我已经在此电路板上刻录了空代码。 确保刻录功能正常。
但我想了解代码与 Wirten demo_code 的不同之处、并测试另一个函数是否正常。
因此,我在 TI 网站上下载 demo_code,但结果是 LCD 只显示白光。 我在6个月前签约并发布了这个问题
那些冒犯者说这就像软件(demo_code)太旧了。 后来没有人让我后悔…
我认为问题是版本问题。 软件版本无法精确连接到硬件版本。
我的硬件主板 vesrion 是2.2版, 我认为我们有沟通问题。 所以我在这个板上发布中文来 讨论。
请用谷歌搜索中文以了解我的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此板有点过时、我不确定是否支持最新版本的 CCS。 我强烈建议购买我们的 MSP-EXP430F5529LP LaunchPad 之一以开始代码开发。

    此致、
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿,你的答案对我没有帮助。
    我买了、所以我只解决了这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:MSP430F5529

    工具/软件:TI C/C++编译器

    大家好。 我是编译器 MSP-EXP430F5529 用户体验(适用于 MSP-EXP430F5529 USB EXP 板)

    然后得到67错误->这与不安装的库类似。 plz 帮助我。

    无法打开多个文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否展示 MSP430Ware 中的路径、以了解如何访问此电路板的用户体验演示?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道路径集;
    我使用 open 项目打开项目,然后使用 i 编译器。
    路径为 C:\ti\msp430ware_3_80_03_07 (我不需要此信息吗?)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用 CCS Resource Explorer 下载 MSP430Ware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题出在哪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的主题与上一个主题合并、因为它们涉及相同的主题。 请继续与此主题讨论此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将工程导入到 CCS 工作区时、应取消选中"Copy projects into workspace"复选框、如下图所示。 然后、此示例使用过时的链接器命令文件。 我建议将项目中的项目替换为下面所附的项目。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/166/4152.lnk_5F00_msp430f5529.cmd

    请告诉我这是否适合您。

    此致、

    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我解决了路径问题,但现在有新的问题帮助我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用此方法来解决的路径问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不确定您目前为止对项目所做的更改、因此我建议从干净的项目开始。 您可以通过以下链接下载演示的最新版本。 请按照我上次答复中的指示进行操作。 这种方法对我来说非常有用、我能够使用演示板:
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我也这么做了,编译器失败了,问题是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、抱歉我忘记了更改 cmd、但为什么此链接可以运行 dose?
    所以,如果我想尝试,我总是需要使用这个 cmd.link?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    项目附带的链接器命令已过时、无法与最新的 CCS 完美配合使用。 我为您提供了此器件的最新默认链接器命令文件。  

    此致、  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,所以如果我不使用这个板。 如果我只使用 MSP430F5529 MCU 对哪个链接命令进行编码、我应该使用哪个链接命令?
    是最新的 CCS 命令文件还是使用 u 提供命令文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我提供的命令文件是最新的命令文件。 我始终建议使用最新版本。

    此致、
    Caleb Overbay