This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5342:用于有限连接 I/O 的 BSL 选项

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/669123/msp430f5342-bsl-options-for-limited-connection-i-o

器件型号:MSP430F5342

我正在查看此 BSL 要求、它不使用任何 UART 引脚。  它需要 P1.1和 P1.2。

我只想通过应用程序调用来调用 BSL。

在调用 BSL 之前、我可以关闭需要使用的 UART、并在应用程序运行时将 P1.1和 P1.2作为输入。

我看到的唯一其他选项是执行我自己的 BSL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    我不完全理解您在这里询问的内容、但让我提供一些信息、看看这是否有帮助。 这个特定部件上使用的 BSL 基于 UART。 正确的是、它没有使用此处通常用于 UART 的 USCI 引脚。 在这种情况下、它使用基于计时器的 UART、实际上会对 UART 进行位拆裂。 如果要将当前 UART 接口与 BSL 相结合、则需要在器件上下载自定义 BSL。 如需更多信息、请查看定制 BSL 应用手册和代码示例。 (http://www.ti.com/tool/MSPBSL )我们提供的源代码也允许您将外设接口(PI)更改为 HW UART。