This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP430F5529:谁能解释 MSP430F5529 USB EXP 板由 LCD_Dogs102x6进行演示_编程

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP-EXP430F5529LP, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/668443/rtos-msp430f5529-who-can-explain-msp430f5529-usb-exp-board-demo_programe-by-lcd_dogs102x6

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LPENERGIA

工具/软件:TI-RTOS

嗨、大家好  

我是 TI MSP430F5529的新员工。

我正在学习如何使用该 MCU 和 LCD

首先、我的问题是、我不知道如何驱动 Dog102x6

我在 Dog102x6中的信息较少

我想知道 Demo_code 如何像图片一样绘制时钟。?

我找到 Demo_code 路径和文件,路径或文件上没有 jpg 文件。

是否不使用调用 jpg 在开发的电路板上显示时钟?

我也是 C 编程的新员工。

另一个问题是

我想学习如何自行使用 TI 器件、  

因此,我购买这款板可以提高我的技能并学习如何编码。

有人对我有建议、或者如何开始添加我的技能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于图像、这只是一个值的 C 数组、该值将被发送到 LCD 屏幕。 如果您检查该示例的下载包、则其中包含一个用于执行此操作的图像格式化工具。

    对于 MSP430的学习编码和入门、我强烈建议使用此实验板上的 Launchpad 生态系统。 生态系统中有多种不同的 MSP430器件和许多不同的 boosterpack、可为电路板添加其他功能。 包含具有您正在使用的相同器件的 Launchpad (MSP-EXP430F5529LP)。 还有一个标准代码库可用于 LaunchPad、称为 Energia。 与 Arduino 代码类似。 与您拥有的实验板相比、LaunchPad 更易于使用、并且在它们周围有很多支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是映像文件吗? 我不是哪个文件是 Demo_code 画锁,哪个 C 数组。