This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:msp430f5528是否需要任何外部看门狗电路来实现正确的上电复位?

Guru**** 2536020 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/668483/msp430f5528-does-msp430f5528-requires-any-external-watchdog-circuit-for-proper-power-on-reset

器件型号:MSP430F5528
我将 MSP430f5528控制器用于基于超声波的燃油位感应项目。 该控制器是否需要任何外部看门狗电路来实现正确的上电复位(它是否涵盖了 ADM706的所有特性)。

由于该控制器具有内置的 PMM 和 SVS 模块、我感觉控制器本身将负责适当的上电复位。 如果需要外部看门狗电路、我必须将其包含在我的电路中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    你是对的。 该器件具有 PMM、SVS 和 SVM、可根据设置处理芯片的正确启动和断电。 它还有一个内部安全装置定时器、此定时器也可被用于触发复位。 这些特性的外部电路不是必需的、但是、当需要冗余时、我们看到一些应用具有外部电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的确认。