This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可用作开关的 MSP430?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/668350/msp430-that-could-act-as-a-switch

您好!

我正在寻找一款可在低功耗模式下工作的 MCU、但当通过重量传感器(力响应)感应重量时、将能够发送一个信号来开启 Raspberry PI、从而控制系统的其余部分。 最初我有一个 MSP430L092SPWR、但由于预算问题、我们无法购买用于对此 MCU 进行编程的外部器件。 我搜索了网络并观看了一些有关这些 MCU 的指导视频、但我在这一领域的知识不是很渊博、由于这是针对我的高级设计项目、因此我非常感谢您提供的任何指导或帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果负载足够小。

    否则不会。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否会推荐更好的 MCU? 或者如何选择更好的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不能直接使用 MSP430 (也不能考虑任何其他 MCU)为 RPi 供电、但可以使用 GPIO 翻转单独的开关器件、例如固态继电器、从而为 RPi 加电。

    您实际上是否希望在激活之间切断 RPI 的电源? 我记得、他们需要一些时间(至少一到两分钟)才能从上电状态开始完全运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我们正在设计一个能够检测婴儿是否留在车内、是否正确系紧以及是否过热的汽车座椅。 但是、为了节省电池寿命、我们希望创建一个休眠模式。 通过第二个 MCU、当在座椅中感应到重量时、我们将使用它激活开关为系统的其余部分供电。 我们知道 RPI 是超时的、但为了使我们的项目更复杂、我们必须添加此模式并具有 RPI。

    因此、希望使用第二个 MCU、我们将能够延长电池寿命、并且在理论上不必为新的父母承担为整个系统充电的另一项责任。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能可以让几乎任何 MCU 打开其中一个:
    www.ti.com/.../overview.html

    这将激活 PI。