This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2274-EP:能否同时使用 GPIO 的输入和输出?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2274-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/668301/msp430f2274-ep-can-i-use-both-the-input-and-the-output-for-the-gpio

器件型号:MSP430F2274-EP

MSP430F2274-EP 是否可以同时使用与输入和输出相同的 GPIO 引脚?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amanda、
    这是不可能的。
    有一个寄存器定义了方向 PxDIR。 它是输入或输出。

    具有此功能似乎不是很有用、因为可以知道输出的状态。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    具体取决于您的意思。

    如果您描述您通过将引脚置于这种特殊状态来尝试实现的目标、那会更好。

    也就是说、一个典型的双向状态是漏极开路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它不能同时进行输入和输出、但您可以动态切换方向。 一种使其有用的方法是(如 Danny F 建议的那样)将引脚(导线)从外部上拉为输入、然后将其驱动为低电平作为输出以发送数据。 这是 I2C 等的基础。