This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736:内部闪存中的最大写入周期数限制

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/668314/msp430f6736-what-maximum-write-cycles-limit-in-internal-flash

器件型号:MSP430F6736

您好,

我需要澄清- MSP430F6736内部闪存的写入周期?

根据几个应用手册、我们注意到内部闪存支持的写入周期数量的值不同- 10k 至0.1百万。

在我的设计中,我可以考虑 MSP430F6736的典型最大写入周期限制是多少?

最棒的

Ugra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在器件数据表的闪存部分中指定了该值。 对于5xx/6xx 系列(以及您的器件)、至少有10^4个周期、并且典型值为10^5个 cycles。