This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR4133:MSP430FR4133

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/668078/ccs-msp430fr4133-msp430fr4133

器件型号:MSP430FR4133

工具/软件:Code Composer Studio

HII

如何使用 MSP430FR4133在 FRAM 中进行写入和读取

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、博萨尔、

    请参阅以下代码示例:

    /*-版权所有-、BSD_EX
    *版权所有(c) 2014、德州仪器(TI)公司
    *保留所有权利。
    *
    *
    只要
    符合以下条件*、允许以源代码和二进制形式重新分发和使用:
    *
    *源代码的重新分发必须保留上述版权
    声明*、此条件列表和以下免责声明。
    *
    ***二进制形式的再发行必须在
    
    *随发行提供的文档和/或其他材料中复制上述版权声明、本条件列表和以下免责声明。
    *
    ***未经
    
    事先书面许可、不得使用德州仪器公司的名称或*其贡献者的名称认可或推广从本软件衍生的产品*。
    *
    *本软件由版权所有者和贡献者"按原样"提供
    *、
    
    不承担任何明示或暗示的保证、包括但不限于*适销性和特定用途适用性的暗示保证*。 在任何情况下、版权所有者或
    *贡献者都不对任何直接、间接、偶然、特殊、
    *模范、 或相应的损害(包括但不限于
    *采购替代产品或服务;丧失使用、数据或利润;
    *或业务中断)、但出于任何责任理论
    、*无论是在合同中、严格责任还是由于
    使用本软件而以任何方式产生的侵权行为(包括疏忽或*其他)
    、*即使已获悉可能会发生此类损坏。
    *
    ***
    *
    * MSP430代码示例免责声明
    *
    * MSP430代码示例是自包含的低级程序
    ,通常*以
    高度*简明的方式演示单个外设功能或器件功能。 为此、代码可能依赖于器件的加电默认
    值*寄存器值和时钟配置等设置、
    并且在组合多个示例中的代码时必须*小心以避免潜在的副作用
    *。 另请参阅 www.ti.com/grace 了解 GUI、并参阅 www.ti.com/msp430ware
    *了解外设配置的 API 函数库方法。
    *
    *--/版权--*
    //*********
    // MSP430FR413x 演示- FRAM 的长字写入
    //
    说明:使用长字写入来写入 FRAM 的512字节块。
    //每100次写入后切换 LED。
    //注意:长时间运行此示例将影响 FRAM
    //耐久性。
    // ACLK = REFO、MCLK = SMCLK =默认 DCODIV =~1MHz
    //
    MSP430FR4133
    // --------
    // /|\| |
    // || |
    // -|RST |
    // | |
    // | P1.0 |-->LED
    //
    Cen Fang
    // Texas Instruments Inc.
    // 2013年8月
    //使用 IAR 嵌入式工作平台 v5.60和 Code Composer Studio v5.5构建
    //*********
    #include 
    
    void FRAMWrite (void);
    
    unsigned char count = 0;
    unsigned long * FRAM_WRITE_ptr;
    unsigned long data;
    
    #define FRAM_TEST_START 0x1800
    
    
    int main (void)
    {
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; //停止看门狗计时器
    
    P1OUT &=~BIT0; //清除已定义加电状态的 P1.0输出锁存器
    P1DIR |= BIT0; //将 P1.0设置为输出 directionOUT
    
    PM5CTL0 &=~LOCKLPM5; //禁用 GPIO 上电默认高阻抗模式
    //激活先前配置的端口设置
    数据= 0x11111111; //初始化虚拟数据
    
    while (1)
    {
    数据+= 0x00010001;
    FRAM_WRITE_PTR =(unsigned long *) FRAM_TEST_START;
    FRAMWrite();
    count++;
    如果(计数> 100)
    {
    P1OUT ^= 0x01; //切换 LED 以显示512K 字节
    计数= 0; //..have been written (已写入)
    数据= 0x111111;
    }
    }
    
    
    void FRAMWrite (void)
    {
    unsigned int i=0;
    
    SYSCFG0 &=~DFWP;
    对于(I = 0;I < 128;I++)
    {
    *FRAM_WRITE_PTR++=数据;
    }
    SYSCFG0 |= DFWP;
    } 

    此致、