This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6005:运行大流量会出现问题

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1186929/msp430fr6005-running-large-flow-is-having-problems

器件型号:MSP430FR6005

大家好、

超声波水流量计 MSP430FR6005解决方案在交通繁忙时出现问题。

当小流量缓慢增加到大流量时、它现在可以正常工作。

1)当先运行大型流量并缓慢减少流量时、会出现以下问题:

A.测量误差非常大,大约为8734 208 (预计在3、000以内),仍有水,没有报告任何误差。

b.使用 USS_verifyHSLLFrequency 校准晶体时、返回 USS_MESSAGE_CODE_HSPLL_verification_Expected _count_error (27)

C.使用 USS_calibrationSignalGain 校准 AGC 时返回 USS_MESSAGE_CODE_Signal_Gain_Calibration_TIMEOUT 错误

d.使用示波器测量传感器和晶体的波形、并目视检查波形和频率是否正常。

2) 2)冲洗流量后、它返回到静止的水中、时间差异常。 通过分析时间差数据、可以发现它被覆盖了大约0.5us。  

3) 3)硬件资源:

  1. CPU:MSP430FR6005
  2. USS:晶振使用8MHz (芯片陶瓷谐振器、CSTNE8M00G520000R0、8M、10pF (内置)、精度±0.5%)
  3. 匹配电容器:片式陶瓷电容器、12pF (120)、50V、±5%、0603、 NPO、-55~125℃

4) 4)重现:

目前、NPO 12pF 用于 USS 部分中的匹配电容器、通过将匹配电容器更改为20pF、可以更轻松地复制该电容器。 匹配电容器减少后、很难重现。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    我已收到来自青岛的一位客户报告的此问题。 并向他们提供了一些建议。  

    USS_ALG_MAX_Ratio_peak_2_peak_var 从0.2更改为0.1或更低;

    USS_ALG_corr_VAL_THRSH_CHK_FACTE 从0.05更改为 0.1或更高版本;

    USS_ALG_NUM_CYCESS_SEART_CORE 从2更改为1。

    他们现在使用这些新值进行测试、并等待更多反馈。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

    感谢您的支持、如果需要任何帮助、请告诉我。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金,

    感谢您的大力支持。

    客户名称是青岛市的 hiwits、

    客户调整参数后、仍然可以重复相同的问题。 客户也在尝试其他参数。

    还请提供一些有关软件的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经与客户离线与我们的 FAE Hugh Yang 进行了沟通。  

    此致、

    现金 Hao