This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS / MSP430F5519:使用 NVS 库

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430F5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/751056/rtos-msp430f5519-use-of-nvs-library

主题中讨论的其他器件:MSP430F5529MSP430F5242MSP-EXP430F5529MSPWARE

número de 压电式:MSP430F5529

Herramienta/软件:TI-RTOS

Hola、

¿podría decirme si MSP430F524x admite el uso de la bibitoteca NVS para flash de escrisura / lectura?

Si puedes dejar enlaces a proyectos o códigos ó n de ejemplo te lo agradecer é。

ahora mismo estoy trabajando con el launchpad MSP-EXP430F5529 para problemas de prueba con TI-RTOS y luego mouver i proyecto a la MSP430F5242

格拉西亚斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们没有 MSP430的 NVS (非易失性存储)模块。 我们没有看到足够大的需求来保证资源能够实施/测试/记录/等 它。 您可以以 MSP432 NVS 驱动程序为例、并创建自己的驱动程序。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您回答我的问题。
    您知道我在运行时如何读取/写入闪存吗?

    我的项目在 TI-RTOS 上运行、我需要添加此项目。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP430 driverlib 中有一些闪存 API (例如 tirtos_msp43x_2_20_00_06\products\msp430_driverlib_2_70_01_01a\driverlib)。 我希望您可以查看 MSPWare 软件包、它们会提供相关示例(尽管是非 RTOS 示例...但 RTOS 与闪存 API 并不实际相关)。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    很抱歉利用此主题、我在几年前的另一个有关适用于 RTOS 的 ADC 的问题中看到、您曾提到过有关"如何将裸机代码迁移到 TI-RTOS "指南。
    您能给我这个文件的链接吗?
    它仍然适用于我的 MSP430项目。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我假设您正在谈论此主题: e2e.ti.com/.../479569

    遗憾的是、我们从未完成过写入。 请参阅标注的主题中的要点。

    Todd