This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430-GCC-opensource:在哪里可以找到高于1.205的 MSP430-gcc-support-files?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430-GCC-OPENSOURCE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/749041/msp430-gcc-opensource-where-can-i-find-msp430-gcc-support-files-newer-than-1-205

器件型号:MSP430-GCC-opensource

最新 的6_1_0_0 MSP430-GCC-opensource GCC 声明没有 MSP430-gcc-support-files 的链接。

 " software-dl.ti.com/.../index_FDS.html"

上一次发布的标题 msp430-gcc-support-files-1.205.zip 无法通过以下 URL 访问。

 " software-dl.ti.com/.../msp430-gcc-support-files-1.205.zip"

从何处获取最新的 MSP430 gcc 支持文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们目前正在发布新的 MSP430-gcc-support-files、我希望这些文件可以通过您在2018年11月底之前尝试过的链接获得。
    如果可行、我建议您等到下周结束时再提供最新的 MSP430 gcc 支持文件。
    否则、在安装新更新时、您将能够通过 CCS 7.x 或8.x 获得比上述1.205更新的版本。

    请告诉我其中一个选项是否适合您。
    谢谢、此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Britta。

    感谢您提供详细信息!
    如果您可以在页眉准备就绪时更新此线程、那将会非常好。

    谢谢、
    Tadashi。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Tadashi-San、
    我将在新的 MSP430-gcc-support-files 发布时通知您、并提供指向它的链接。
    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Tadashi-San、

    遗憾的是、gcc 支持文件的发布已延迟到本周、但我的最新信息是它将在星期五发布。
    我将在发布时为您提供链接。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tadashi-San、

    非常感谢您的耐心等待。 我很高兴告诉您、新的 gcc 支持文件版本现已完成。

    您应该能够通过以下链接访问和下载 gcc 支持文件:

    MSP430-GCC 6_1_0_0  

    如果下载时出现任何问题、或者我可以关闭此主题、请告知我。

    谢谢、此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britta。

    感谢您的更新。

    我确认新的1.206 gcc 支持文件适用于 MSP430-GCC 6.1.0.0。

    我还更新 了 Homebrew 公式(MSP430-elf)

    再次感谢、祝您黑客攻击愉快!

    Tadashi。