This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432E401Y:SimpleLink™︎以太网 MSP432E401Y MCU LaunchPad™︎开发套件

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/749364/msp-exp432e401y-simplelink-ethernet-msp432e401y-mcu-launchpad-development-kit

器件型号:MSP-EXP432E401Y
主题中讨论的其他器件:MSP432E401Y

大家好、

这可能是一个很愚蠢的问题,但我想在购买"SimpleLinkTm以太网 MSP432E401Y MCU LaunchPadTm开发套件"对我的"MSP432E401YTPDTR"进行编码之前确认,上述套件可以对 MSP4320E401Y 系列的任何 MCU 进行编程,对吧? 从图片的顶视图中、我看不到一种替换开发套件中的 MCU 以对其进行编程的方法。 它实际上是如何实现的? 该套件附带可更换的 MCU? 或者如何操作?

请告诉我这方面的情况。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、哪个器件可用于对 MSP432E401YTPDTR 进行编程?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Qasim、

    LaunchPad 由 PCB 上的两个部分组成。
    MSP432E4器件是 MSP432E4器件、具有用于访问信号的接头和连接器、一些 LED、开关、USB 和以太网连接器。 MSP432E4器件不能在此 PCB 上轻松替换(未经焊接的情况下除外)
    2.编程和调试工具。 这个通过跳线连接到 MSP432E4。 移除跳线时、如果 MSP432器件通过跳线或使用 PCB 上的调试连接接头连接到调试器、则可使用该调试器对其进行调试和编程。

    此致、
    Stefan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Stefan;今天将尝试订购该套件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    很抱歉再次被打扰、但我刚刚收到了 MCU、您知道、通过查看其大小、似乎不能将跳线轻松连接到 MCU。 是否有任何特定的电路板可用于此目的? 或任何特定器件?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Qasim、

    抱歉、由于您的标题已经提到 launchpad、我认为您已经开始讨论了。

    因此、对于第一步、这将是最佳的起点:

    http://www.ti.com/tool/msp-exp432e401y

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Qasim、

    您对此主题还有其他疑问吗? 如果不是、请为解决您的问题的帖子选择"已解决"、以便关闭此主题。 如果您有其他问题、请选择"提出相关问题"或"提出新问题"。
    非常感谢!

    此致、
    Stefan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    很抱歉耽误你的回答。 我已经浏览过这份文件、我想问的是物理连接。 是否有任何特定的适配器板可用于 MCU 的微型引脚(我的意思是尺寸不是正常的 DIP 封装)、以便连接 Launchpad 和 MCU 之间的跳线。

    感谢您的帮助、并再次对延迟回复表示歉意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quasim、

    不知道你想去哪里和去哪里。

    我假设您有如下所示的电路板。 那么、您希望在哪里进行连接?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Stefan、

    实际上、我对如何将评估板连接到 MCU 感到困惑。 MCU 具有非常非常非常非常 Tinay 的连接、那么我如何连接电路板和 MCU 之间的跳线? 或者如何在其他情况下对该 MCU 进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Quasim、

    MCU 已组装在 PCB 上-上图下方的 PCB 上、放置了旋转45°的位置。
    因此、您可以使用连接的调试器接口(PCB 的顶部)直接对其进行编程。

    一旦或者、如果您有自己的 PCB、您应该将 JTAG 连接器带到一个简单的访问点(连接器)、这样您就可以将其与调试器接口连接。 为此、您可以再次使用 EVM 板上的调试器、同时打开跳线并向电路板添加导线。

    此致、
    Stefan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    FOA、感谢您的快速响应。

    是的、MCU 已经在电路板上、但我一直在尝试询问"如何对 MSP432E401YTPDTR 进行编程";我单独购买的 MSP432E401YTPDTR (不是 EVM 板上的)、需要对其进行编程。 如前所述、EVM 板上的 MCU 不能替换为需要进行编码的另一个 MCU、因此这就是要求全部进行编码的原因。 感谢您的耐心倾听。

    如果我错了、请纠正我的问题、但这意味着必须先使用 MCU 设计 PCB、断开连接、在包含 MCU 的 PCB 板和 EVM 中的调试器之间连接 JTAG 连接器、然后对其进行编程?

    此致、
    Qasim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Qasim、

    是的、这种典型的编程流程是在组装后对器件进行编程、以便首先设计 PCB。

    对于原型设计阶段、EVM 通常可用于较大的扩展、因为大多数引脚可从此处轻松访问、并且终端应用的许多基础设施已经存在(LAN 连接器、USB、晶体、去耦电容器...)

    如果您需要在组装之前对器件进行编程、则可以使用测试插座轻松更换器件。

    但您还需要为此构建 PCB、而且该插座非常昂贵。

    如果您有大量的器件、并且需要在有来自编程工作室的服务之前对它们进行编程。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Stefan。