This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR59941:CRC32 | binpack 实用程序|如何将 CRC 添加到 MSP430的 bin 文件?

Guru**** 1820050 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123BE6PM, MSP430FR59941
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/744049/msp430fr59941-crc32-binpack-utility-how-to-add-crc-to-bin-file-for-msp430

主题中讨论的其他器件:TM4C123BE6PMMSP430FR59941

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我将 MSP430FR59941 MCU 用于一个项目、将 TM4C123BE6PM 用于另一个项目。 我想将 CRC 附加到这两个 MCU 的输出 bin 文件中。 我找到了一种适用于 TM4C 但不适用于 MSP430的方法。 我使用的是 CCS V7.0。   

有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢、

Anup

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anup、您好!

    感谢您的发帖。
    我们将对其进行研究、并将尽快返回给您。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anup、

    我想问一下 CCS 中是否有这样的东西。 此外、我发现下面的文章表明 IAR 已经支持这一点。 还有人提到了此主题中的 SRecord 工具、它可能适合您。 我将告诉您我在 CCS 中执行此操作时听到的内容。

    e2e.ti.com/.../19264
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Anup Gandra">我找到了适用于 TM4C 但不适用于 MSP430的方法。 [/QUINT] TI MSP430代码生成工具被记录为支持 由链接器生成的 CRC 表。 这符合您的用例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特·吉隆、您好!

    如果我要在应用程序中验证 CRC 校验和、但要在自定义引导加载程序代码中验证 CRC 校验和、这将有所帮助。因此、这在这里没有帮助。

    谢谢。

    此致、
    Anup

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anup、您好!

    我已确认 CCS 不会为 MSP430提供此类 binpack 功能。  

    我之前提到的 SRecord 工具是否适合您?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anup、您好!

    另外还有几个选项:

    *包含实用程序 CRCGen430 (在.exe 和源代码中)的 MSP430FRBoot、用于计算 MSP430 .txt 文件的 CRC: www.ti.com/lit/pdf/slaa721

    * Elprotronic FT-Pro430-Lite 还支持 CRC:"定义的校验和计算(总和、CRC16、CRC32)。 最多可指定四个 CS 组。": https://www.elprotronic.com/

    此致、

    Luis R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis RC:

    感谢您的信息。  

     "MSP430FRBoot、包括实用程序 CRCGen430 (在.exe 和源代码中)、用于计算 MSP430 .txt 文件的 CRC: www.ti.com/lit/pdf/slaa721"

    是的、我已将 CRCGen430实用程序用于.txt 文件、但我需要用于.bin 文件而不是.txt。

    但是、我使用了 srec_cat.exe 实用程序并解决了此问题。 使用此实用程序、我能够在 image (.bin)的开头附加图像 CRC。

    此致、

    Anup

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anup、您好!

    感谢您的更新和分享使用 srec_cat.exe 的建议。
    如果您认为可以关闭此主题、请单击"验证"按钮。

    此致、
    Luis R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eddie LaCost、您好!

    是的。 它起作用,但并不是直接的。 我必须自定义一些命令并使用来获取所需的内容。

    谢谢、此致、
    Anup