This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP432P401R:具有 MSP-EXP432P401R 的外部 XDS110

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/749069/ccs-msp-exp432p401r-external-xds110-with-msp-exp432p401r

器件型号:MSP-EXP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试将 外部 XDS110与 MSP-EXP432P401R 连接。 但一旦我将10引脚 调试探针从 XDS110连接到 MSP432、绿色 LED102就会停止发光。

这是我遵循的步骤:

从 J101隔离块中删除 TDI、TDO、TMS、TCK、RST 跳线

使用 USB 电缆将 MSP432连接到 PC (绿色 LED 灯亮起)

3.使用 USB 电缆将外部 XDS110连接到 PC

4.将10引脚调试探针从 XDS 连接到 MSP432 IN 端口。 绿色 LED 停止亮起、 板载调试器开始升温。

注意:使用板载调试器时、电路板工作正常。 仅当我尝试连接外部 XDS110时才会出现此问题

谢谢、

Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aishwarya、

    您提到您已从 J101中删除 TDI、TDO、TMS、TCK、RST 跳线。 您应该移除所有跳线。

    最恰当的问题是电源冲突、其中 XDS110和板载调试器提供电压为 MSP432供电、但电平不同。 因此、移除所有跳线(例如 VCC 跳线)后、问题就会消失。

    另请参见 SLAU597中的电路原理图(图3、共6个)

    您是否有特定的原因将其他跳线留在电路板上?

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephan、

    感谢您的回复。 我离开其他跳线的原因是突出显示的原因。 我没有使用 XDS 上的辅助探头为电路板供电

    我尝试移除所有跳线并通过辅助探头供电。 仍然显示错误"xds110上次上电上电后检测到过流。 请检查目标与探头的连接、然后重启 xds110。"

    您可以帮助我了解目标配置.ccxml 选项吗? 以下是使用 XDS110中的辅助探针为 MSP432供电时选择的选项:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aishwarya、

    由于调试器不提供电源电压、因此您可以正确地将电源引脚留在电路板上为器件供电。

    我在这里重建您的设置、但没有发现任何问题。

    当您说绿色 LED 变暗时-板载调试器或外部 XDS110是哪一个

    您能否进行一些测试来缩小问题范围:

    使用板载调试器、您不会遇到问题-没错

    移除所有跳线并使用外部 XDS110时、应报告电源无效(内部调试器未通电)的错误消息

    移除所有跳线并使用外部 XDS110时、应报告电源无效的错误消息(由内部调试器供电)

    添加 GND 和 VCC 跳线->调试器应启动(板载调试器上的绿色 LED 亮起)(在 GUI 中启动调试器时、XDS 上的绿色 LED 熄灭)

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aishwarya、

    您能否解决问题、或者您是否有有关此主题的其他问题?
    如果已解决、请为解决您的问题的帖子选择"已解决"、以便关闭此主题。 如果您有其他问题、请选择"提出相关问题"或"提出新问题"。
    非常感谢!

    此致、
    Stefan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想您可以继续使用您的应用程序、因为您不再回复、所以我将关闭此帖子。
    如果您希望获得有关此主题的进一步帮助、请随时再次发表评论、它将重新打开主题。 如果您有其他问题、请选择"提出相关问题"或"提出新问题"。

    此致、
    Stefan