主题中讨论的其他器件: MSP430FR6879、 MSP430F5329
我的客户正在使用 MSP430FR6989开发产品。
在对客户电路板的测试端子模式施加静态电噪声的情况下进行测试时、MSP430的电流消耗似乎会增加。
客户的电路板暴露在机柜外部、人体可能接触到电路板主体。
当静态电噪声被施加到 MSP430的"测试"端子时、出现了电流消耗暂时增加电流消耗的现象。
接触放电应用的电压似乎为2.5kV。
※增加约220uA、不通过外部复位(通过 RST 引脚进行外部复位)返回正常值、通过再次打开电源返回正常值
我已经将"MSP430系统级 ESD 注意事项"通知了我的客户。
我认为我的客户测试方法违反了数据表中的绝对最大额定值和 ESD 额定值。 我的思维方式是否正确?
2.在客户系统外露的电路板状态下使用 JTAG 功能时、是否有保护静态电的方法?
如果是,对策是什么?
3.如果您不使用 JTAG 功能并在测试终端上安装静态电抗措施,是否有推荐的 ESD 保护 IC?
4.如果是 BSL (UART)、我认为固件更新不使用测试终端是可能的、它是否正确?
(它构建程序计数器以使用应用软件读取 BSL 地址。)
请告诉我。
此致。
Cruijff