This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5948:信息存储器中的数据从0x1800更改为0x1807

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5948
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/745228/msp430fr5948-data-in-information-memory-0x1800-to-0x1807-changes

器件型号:MSP430FR5948

重新写入了存储在 MSP430FR5948信息存储器中的数据。
该现象发生在 MSP430FR5948的客户电路板上。

我看到了勘误表、但没有适用的项目。
我进行了不同的调查、但我不知道原因。

是否有针对这种现象的对策?
造成这种情况的可能原因是什么?


客户电路板通过与 PC 的串行通信将接收到的数据保存到信息存储器中。
但是、当多次重新启动 MSP430FR5948时(打开和关闭电源)、保存的数据被重新写入到另一个值。
在通信和重新引导之前,保存的数据没有问题。
因此、我的客户认为数据是在 MSP430FR5948启动后重新写入的。

  • 生成的单位数 : 3个单位中的1个单位
  • 芯片修订版 : F
  • 信息存储器区域:0x1800至0x1807
  • 交换测试 :
    • 良好的芯片板 x 现象发生芯片 : 没有现象发生
    • 电路板 x 无缺陷芯片出现现象 : 未发生现象
    • 两位都尝试打开和关闭电源约100次。

此致。
克鲁贾夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cruijff、

    感谢您使用 MSP430器件。 您的现象看起来很奇怪。 但我们的专家将研究您的问题并回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cruijff、

    我有几个问题要问、尝试更深入地了解这个问题。

    1.使用什么 DVCC 值为器件供电?
    2.这种现象发生了多少次?
    3.您是否使用不同的电源再现了这种现象?
    4.您能不能简单介绍一下应用程序? 具体而言、正在使用哪些 LPM 模式(如果有)?

    谢谢、

    Mitch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、米奇

    感谢您查看我的问题!
    我现答覆你的质询如下。

    1.使用什么 DVCC 值为器件供电?

    DVCC 值为3V。

    2.这种现象发生了多少次?

    打开和关闭电源大约10次时会出现这种现象。
    在打开和关闭电源时故意抖动、使现象更容易发生。

    3.您是否使用不同的电源再现了这种现象?

    除了交换测试、他们还没有尝试过。

    4.您能不能简单介绍一下应用程序? 具体而言、正在使用哪些 LPM 模式(如果有)?

    他们没有使用 LPM。
    它们的应用始终处于激活模式。

    请确认。
    Cruijff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    如果您有任何信息、请告诉我!
    请确认。
    Cruijff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cruijff、

    感谢您的回答。 我还有几个问题。

    1.只是为了确认-电路板是客户设计的电路板? 不是 TI LaunchPad 或其他 TI 硬件?
    2.在下电上电时、数据会变为什么? 数据是否每次都变为相同的数据? 还是每个电源周期都会产生随机的新数据?

    谢谢、

    Mitch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    1.只是为了确认-电路板是客户设计的电路板? 不是 TI LaunchPad 或其他 TI 硬件?

    它是客户设计的电路板。

    2.在下电上电时、数据会变为什么? 数据是否每次都变为相同的数据? 还是每个电源周期都会产生随机的新数据?

    我将与客户核实。

    此致。
    Cruijff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    2.在下电上电时、数据会变为什么? 数据是否每次都变为相同的数据? 还是每个电源周期都会产生随机的新数据?

    我与我的客户进行了核对。
    它在每个下电上电周期都会产生随机的新数据。

    您是否知道到目前为止内容的原因是什么?

    此致。
    Cruijff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cruijiff、

    我还没有明确的想法来解决这个问题、但还有一些我很好奇的事情。

    是否有可能发生上述任何一种违规行为?

    DVCC 和 AVCC 之间的电压差是否大于+/-0.3V? DVCC 和 AVCC 是否来自同一电源轨?

    2.任何时候都在引脚上施加大于 VCC +0.3V 的电压? 例如、如果有一个电池被监控。 在器件启动期间施加到引脚上的电池电压(或类似的电压)可能会导致这种违反。

    谢谢、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、米奇

    我的客户更换并验证了 MCU。
    因此、当 MSP430FR5948修订版本 G 被安装在客户电路板上时、信息存储器(0x1800 ~ 0x1807)的随机重写现象不再发生。

    因此、我假设 Rivision F 和 G 之间存在差异、但 Errata 没有任何信息。
    您是否了解与这种现象与 Rivision F 和 G 相关的差异?

    最棒的餐厅
    Cruijff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cruijff、

    我无法找到 Rev F 和 Rev G 之间的确切区别。我想知道-当您的客户打开和关闭电源时、通信是否也已启用并打开?

    Mitch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cruijff、

    我想查看是否有任何更新? 如果没有、我将关闭帖子。

    谢谢、

    Mitch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mitch、

    很抱歉耽误您的联系。
    在与客户核实后、此现象似乎不再出现在修订版 F 中
    我不知道为什么不复制它。
    此外、如果您不了解该现象发生的时间、则可以在该时间发布。
    万分感谢。

    Cruijff