This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5959:MSP430FR5959

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5959

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/743674/msp430fr5959-msp430fr5959

器件型号:MSP430FR5959

尊敬的先生:

我们将 MSP430FR5959用于项目。 我们的仪器是具有一个主器件和的多通道分析仪
4从设备(数据记录器)。 所有电路板都使用 MSP430芯片。

我们使用 code composer studio (版本:8.1.0.00011)进行软件开发和编程。


在我们的开发周期中、我们观察到硬件中存在以下问题。
1)软件完成后、我们每天观察5个仪器、时间不长8小时。
我们观察到、在大约10天后、我们的仪器在通电后无法工作。 我们怀疑主 MCU
电路板。 我们对其进行了测试。
我们发现 MCU Vcc 引脚-4/ DGND (引脚33)的电源电压为正常(3.3V VDC)。 我们怀疑 MCU 芯片
故障。 我们对 MSP 芯片进行了重新编程、仪器开始工作。 失败的原因是
未知。
这种故障可能再次发生。 请为我们提供指导。
在开发周期中、这个问题已经发生了很多次、但是我们怀疑软件错误。
但我们也注意到,在5项文书中,只有2项提出了这个问题。 其他3个是工作中的非停止状态。

此致、

Anushka parab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我加入此主题、成为旁观者。
    但是、您是否使用外部时钟源、如 LFXTCLK 或 HFXTCLK?
    您是否监测时钟故障?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将使用以下时钟设置

    FRCTL0 = FRCTLPW | NWAITS_1;
    //时钟系统设置
    CSCTL0_H = CSKEY >> 8; //解锁 CS 寄存器
    CSCTL1 = DCORSEL | DCOFSEL_4; //将 DCO 设置为16MHz
    CSCTL2 = SELA_VLOCLK | SELS__DCOCLK | SELM_DCOCLK;//设置 SMCLK = MCLK = DCO、
    // ACLK = VLOCLK
    CSCTL3 = DIVA__1 | DIVS__1 | DIVM__1; //设置所有分频器
    CSCTL0_H = 0; //锁定 CS 寄存器

    我们不知道时钟故障及其用法。如果这是问题,您能详细解释一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道您不使用任何外部振荡器。

    DCOCLK 具有3.5%的功耗(除了唤醒后的稳定时间和频率变化)。
    VLOCLK 的比值范围为6.0至14.0kHz。
    您的1主器件和4从器件软件架构是否能够承受如此不同的时钟差异?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用了设置为16MHz 的内部时钟

    在 5个设备中,只有微粒设备无法执行代码。 相同的代码可与其他器件正常工作。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道、也不知道有什么资源可以帮助您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anushka、您好!

    您是否仍遇到此问题?

    您是否在"良好"电路板上测试过"不良" IC、反之亦然? 这有助于确定这是 IC 还是电路板问题。 此外、您能否提供原理图?