This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5239:BSL 和应用二进制拼接的脚本

Guru**** 2535410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/747485/msp430f5239-script-for-bsl-plus-application-binary-stitching

是否有 python 脚本或任何其他工具可以将 BSL 和应用程序二进制文件合并到单个 txt 文件中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raja、

    我将您的回复从上一个主题中分离出来、因为它已更改主题。

    要在此处回答您的问题、TI 没有脚本来执行您想要的操作。 通常、这是我们看到客户使用简单文本编辑器进行的一次性过程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SRecord 工具 可以管理此...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LiteFET-Pro430也可以这样做