This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2110:找不到 D

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FR2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/749471/msp430fr2110-d-cannot-be-find

器件型号:MSP430FR2110
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

你(们)好,先生

  使用 MSP-FET。 无法 找到芯片 MSP430FR2110 Spy-Bi-Wire (2线 JTAG)调试协议。请使用 IAR7.12和 MSP430闪存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lei、
    您可以尝试通过 CCS 或 IAR 连接到器件吗? 非常感谢。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IAR 已经尝试过(IAR7.12)、我认为您应该仔细考虑我的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lei、
    我对不理解你的明确解释表示歉意。 您能否向我们提供一些有关您尝试连接到器件的设置的更多信息? 非常感谢。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lei、
    您能否向我们提供有关此问题的最新状态信息、并告知我们您是否仍需要此问题的支持?
    我们知道、您无法连接到器件。 但是、由于存在许多与硬件和软件相关的潜在根本原因、这可能会导致此类问题、因此如果您希望我们提供更多解决方案建议、我们需要更多信息。 非常感谢。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以收到您的电子邮件。向您发送一些图片。 和 CCS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    如果您想与我们分享一些非公开信息、可以在论坛中这样做。 请向我发送友谊请求。 然后您可以向我发送包含非公开内容的私人邮件。

    预先提出一些其他迹象、说明哪些因素可以帮助我们解决该问题:

    -要编程的器件的电源

    -设置原理图、如果不与 TI 的原始目标板一起使用

    -电缆连接的长度(可能从您要提供的图片中可见)

    -是一个设备无法连接,还是您尝试了多个设备,结果相同?

    非常感谢。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 BBS 上发送照片并不方便。 我认为电子邮件更好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用来自 TI 的 MSP430-FET GET。 器件是 TI 的 MSP430F2110样片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lei、
    非常感谢您提供的更多信息。 我从屏幕截图中看到、您选择了 Spy-Bi-Wire 的手动调试接口、而不是默认的自动检测。
    您是否已在所用目标板上相应地设置跳线、这意味着 Spy-Bi Wire 而不是 JTAG?
    您是否尝试过通过 JTAG 接口访问器件?
    目标板上的电源跳线是否设置正确?
    您是否测量了 MSP430电源引脚上的电压?
    您可以测量器件的电流消耗吗?
    它只是一个样本、还是您尝试过多个样本?

    在照片共享方面、如上所述、如果您通过 E2E 环境作为朋友与我建立了联系、您可以与我私下分享任何信息、而论坛中的其他人看不到这些信息。 如果您希望与我们共享的数据的隐私是令人担忧的、那么这就是我们可以为您提供的服务。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    除了 Peter 的上述问题之外、您能否确认您的联系与下图的关系?

    您在任何连接或组件上是否有任何差异?

    似乎他们正在使用自己的板、但您或客户是否有任何目标板或 Launchpad? 如果是、您是否尝试将 MSP-FET 连接到这些电路板?

    您是否已将 MSP-FET 与任何其他电路板/器件结合使用以确保其正常工作?

    此致、

    Luis R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lei、

    我想知道问题是否已经解决、因为您已经有几天没有再收到反馈了。

    如果您可以与我们分享 SBW 上的电路、尤其是 RST 引脚上的电容值、可能会有所帮助。

    此致
    Kc