This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:具有 MSP-FET 的 IAR 7.12

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2619, MSP-FET, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/750836/msp-fet-iar-7-12-with-msp-fet

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件:MSP430F2619UNIFLASH

我的设置-

Win7/32位、IAR7.122、MSP430f2619

MSP-FET /blackbox/s/n 180300AF5  

===

电路板正常工作、UC 编程正常- 当将旧版 IAR EW 与 Olimex JTAG 搭配使用时。

===

MSP-FET 被"更新"并恢复、而我使用较旧版本的 IAR 进行了测试。

Uniflash 和 CCS8编程 uC 而不会出现任何问题。

IAR 7.12.2可通过 MSP-FET 读取 UC 存储器。  

===

问题:

 -如果调试在不进行擦除/编程的情况下启动- IAR 进入芯片、正确显示(读取)内存、但"步骤"会导致连接中断和会话模板;  

 -当使用 ERASE/编程启动调试器以 tryes 写入 uC 时,绿色和红色指示灯亮起 ,红色指示灯闪烁(短暂熄灭),持续2-3秒。 在10-30秒会话终止并使用调试日志后:

2018年11月28日10:26:53:IAR 嵌入式工作平台7.12.2 (C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0\430\bin\430proc.dll)
2018年11月28日星期三10:26:53:使用许可证:
2018年11月28日星期三10:26:56:固件版本3.12.0.0
2018年11月28日星期三10:26:56:接口 dll 版本3.13.0.1
2018年11月28日星期三10:26:56:器件:MSP430F2619
2018年11月28日星期三10:26:56:外部电压:3.5V
2018年11月28日星期三10:26:56:VCC 电压:3.5V
Wed Novi 28, 2018:27:09: Could not write device memory :(WriteMemory), address=0x2120, buffer=#<0@B@@, count=0x153, write
Wed Novi 28, 2018:27:13: Could not write device memory :(WriteMemory), address=0x2120, buffer=#<0@B@@, count=0x153, write
Wed Novi 28, 2018:27:18: Could not write device memory :(WriteMemory), address=0x2120, buffer=#<0@B@@, count=0x153, write
Wed Novi 28, 2018:27:22: Could not write device memory :(WriteMemory), address=0x2120, buffer=#<0@B@@, count=0x153, write
Wed Novi 28, 201810:27:26: Could not write device memory :(WriteMemory), address=0x2120, buffer=#<0@B@@, count=0x153, write
Wed Novi 28, 2018:27:30:Could not write device memory :(WriteMemory),address=0x2120,buffer=#<0@B@@,count=0x153,write
Wed Novi 28, 2018:27:38: Could not write device memory :(WriteMemory), address=0x2120, buffer=#<0@B@@, count=0x153, write
2018年11月28日星期三10:27:38:尝试初始化目标失败
2018年11月28日星期三10:27:39:致命错误:关闭调试会话中止!
WED 2018年11月28日10:27:39:无法加载 debugee:D:\ssoft\pcwei5_20feb\Wei\Debug\EXE\n2419.D43
2018年11月28日10:27:40:IAR 嵌入式工作平台7.12.2 (C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0\430\bin\430proc.dll)

我应该 怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    当使用较旧版本的 IAR 尝试 MSP-FET 时、您会说它已"更新"。 使用最新版本的 IAR 时出现问题的一个可能原因是 MSP-FET 由于使用较旧版本的 IAR 进行了"更新"、因此不再使用最新的 FW。 较新版本的 IAR 应该会看到 FW 不匹配、并提示您进行更新。 如果没有、请尝试连接到 CCS Cloud 以更新 FW、然后它们会返回到最新版本的 IAR。

    CCS Cloud 可在 http://dev.ti.com 上找到
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jace、
    谢谢你。 只是从云端进行简单的空项目、但使用 IAR 没有变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    为了澄清这一点、您在哪里可以通过 CCS Cloud 对器件进行编程? 还是尝试更新 MSP-FET?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Cloud CCS 上,我创建了新项目(几乎为空),然后我加载到 UC 中,一切都正常。

    我不确定我的0x2120地址是否有问题、但云 CSS 上的特定地址0x2120似乎对我来说太困难了。

    基本而言-我在0x2100上有一些字节(从许多月固定),下一部分从0x2120开始。

    调试器报告0x2120...probably 上的错误实际问题是缺少擦除。

    我在云 CSS 上没有看到 MSP-FET"更新/恢复"选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    MSP-FET 和 MSP430之间的连接是什么? 它是全4线制 JTAG 还是2线制 JTAG (SBW)?

    您能否尝试将标准 Blinky 等简单示例程序加载到芯片中、并查看错误是否仍然存在?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430f2619 通过4W-JTAG 进行连接(我认为此 uC 配置具有2W-SWD)。

    "Uniflash"通过 MSPFET 传输120KB 应用程序。-没问题。 应用程序正常启动。

    我今天不在办公室、 没有时间通过 CCS 检查"闪烁-指示"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS8通过 MSP-FET 成功加载和调试了简单的“声音”(不容易被引导:-))程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    请注意、CCS8工作正常。 这表明芯片及其与 PC 的连接没有问题。 您可以使用一个简单示例在 IAR 中尝试一个新的工作区/项目吗? 如果可行、我建议使用新工作区并将项目复制到其中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jace、

    非常感谢!

    这起作用了、它非常奇怪-什么是原因? -从较旧的 EW 版本导入的项目无法正常工作?  

    .

    … 不管怎样、小型新项目在 IAR712上与 MSP-FET 一起工作。

    我 真是个傻瓜…