This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5508:USB BSL 编程

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/748841/msp430f5508-usb-bsl-programming

器件型号:MSP430F5508
主题中讨论的其他器件:MSPBSL

你(们)好

我希望通过 USB 对我的器件进行 BSP 编程。 我正在使用 python USB 固件升级程序、 在按下 RST 时加电、但器件无法被识别。 我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Enbar、

    请检查 USB 电源系统的建议电容。 这些显示在 器件数据表的第5.44节中。 我看到 V18端子至少缺少 C18。

    您是否希望通过 BSL 对器件进行编程? 在这种情况 下、请查看《MSP430闪存器件引导加载程序(BSL)用户指南》第1.3.1.3节。 您可能更希望将 PUR 引脚连接到 VUSB、而不是按 RST。

    请告诉我这是否能解决您的问题。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britta、

    感谢您的回答、

    我已经查看了您指示我查看的数据表和 BSL 指南、

    我添加了缺失的电容器  

    但不幸的是、您的建议都没有帮助。  

    还有其他想法吗?

    此致、

    Enbar