This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG6626:SPI 端口

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1187733/msp430fg6626-spi-ports

器件型号:MSP430FG6626

从数据表表的表6-1可以看出、USCI_A 和 USCI_B 表示2个可用的 SPI 端口。

我们总共需要4个 SPI 端口-这是可行的(同时全部)吗? 如果是、我们如何配置器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定为什么您需要四个 SPI 端口、因为 SPI 是一种多点协议、可在单个端口上与多个器件通信。 通过 CS 信号选择每个目标。 但您有四个 SPI 端口可正常使用。 A0、A1、B0、B1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、您可以在此 MCU 上使用四个 SPI 端口。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它共享用于时钟和芯片选择的相同引脚。  如果您需要为两者选择时钟和芯片、您会如何同时使用这两者?  如果您觉得只需要一个、那么为什么您有多个。  似乎只有一个芯片选择。  我如何共享该单个接口?  请提供详细信息。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    STE 输入引脚不是片选引脚、除了在受控模式中。 (增强版串行硬件可将 STE 信号用作输出来控制单个从器件。 但该器件没有。) 您是否尝试运行四个 SPI 从器件?

    在主控模式下、您可以使用所选的 GPIO 引脚为任意数量的目标提供芯片选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到有一封电子邮件在讨论该主题。 可以通过电子邮件关闭此主题并进行讨论吗?

    此致、

    现金 Hao