This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:MSP430G2ET LaunchPad 上内置程序的代码?

Guru**** 2558910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/751430/msp430g2553-code-for-built-in-program-on-msp430g2et-launchpad

器件型号:MSP430G2553

你(们)好。

在哪里可以找到 MSP430G2ET LaunchPad 上已刷写到器件中的程序代码?

我移除了该器件并将其插入试验电路板、以及引脚1.0上的电源、接地和 LED+电阻器、但它没有像在 LaunchPad 上一样闪烁、因此我想知道是否存在另一个依赖关系。

谢谢!

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了新 G2ET 板的代码和原理图。

    在我的试验电路板上、我验证了3.3V、接地正确、并且在将其移至 P1.0 (引脚2)之前、LED 和电阻器组合在3.3V 上工作。

    我还将 P1.3 (引脚5)上拉到 VCC、以确保在内部上拉不起作用的情况下看不到按钮按压操作(并进入应用模式)、但它仍然不会使 LED 闪烁、我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    我认为您缺少 RST 线路上的上拉和去耦电容。 原理图的"按钮"部分显示了该图。

    否则、RST 引脚悬空、器件可能保持复位状态。

    请告诉我这是否能解决您的问题!

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 JD、就是这样! 我现在永远不会忘记复位引脚... =)
    另一个问题是、您知道该默认程序在发货时是否加载到所有器件上、还是仅加载到 LaunchPad 上的器件上?
    再次感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    很高兴这是一个容易修复的地方!

    开箱即用代码仅在 LaunchPad 器件上进行编程。 标准器件在出厂时为空白、需要进行编程。

    是否可以单击帖子的绿色"已解决"按钮?

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢 JD!