This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 产品 MSP430FR5972IPMR 出口管制限制

Guru**** 2583225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/746137/product-msp430fr5972ipmr-export-control-restrictions

器件型号:MSP430FR5972

你好!
我是乌克兰人!
我住在基辅市乌克兰。
我和俄罗斯没有什么关系!!!!!!!!!!!

我向您购买了三次订单。
MSP430FR5972IPMR -超低功耗微控制器

今天我不能买任何东西、因为当您订购时、您写信给我:
"...由于出口管制限制、MSP430FR5972IPMR 产品无法运往乌克兰或由乌克兰国家/地区购买。 请从购物车中移除此产品..."

发生什么事了?
为什么我不能购买这些芯片?
我不会将其用于军事或汽车应用、而是将充电器用于铅电池。
请帮帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    很抱歉让您与订单混淆。

    我们将检查您的问题并在稍后回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!
    我将等待您的回复。

    … 我真的不想放弃 TI.com 的产品并切换到 STM16 (32)...

    我可以在乌克兰购买 STM、没有任何问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander!

    给您带来的不便、我深表歉意、并将尽快解决。 我已联系我们的销售团队寻求支持。 您能否随附您从 TI 收到的消息或消息的屏幕截图?

    谢谢!

    Mitch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander!

    TI 出口管制团队已阻止此商品出口到乌克兰。 我们建议您从您所在地区的授权经销商处订购。 授权经销商列表可在以下位置找到: www.ti.com/.../distributors.html

    谢谢!

    Mitch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在扼杀我的小型企业、使我无法使用德州仪器芯片

    因为:

    1) 1)乌克兰没有"授权经销商" TI ...没有人!!!!!!!!!!!!!

    2)对于我来说,从欧洲或美国购买产品的方式没有什么不同,但在欧洲,“分销商”在订单和等待中没有任何事情可以做。 我可以直接从 TI 购买。

    3) 3)我尝试在 Mouser 购买-我不能-他们在下订单时写的内容与您的服务器相同:

    "...由于出口管制限制、MSP430FR5972IPMR 产品无法运往乌克兰或由乌克兰国家/地区购买。 请从购物车中移除此产品..."

    eu.mouser.com/.../

    4) Mouser 的价格以欧元为单位、价格的绝对值高于您的价格、因此我"就像这样"仅由于汇率的差异而损失了高达10-15%的价格。 例如,当我买100件时,我的价格是2.99美元,而在 Mouser 3.09欧元!!  我不明白为什么要多付点钱。

    我开始为自己的开发选择 TI 作为微处理器的来源感到遗憾。
    如果现在订单的情况没有变化、我将被迫放弃使用 TI 芯片、因为我无法直接购买芯片、并且乌克兰没有"授权经销商"、这是意料之中的事。 我不想给那些在不做任何事情的情况下欺骗额外价格的经销商喂食。

    我对这项 TI 政策非常失望。

    也许这就是为什么、由于 TI 对乌克兰的这种态度、STM 公司的微处理器在我们当中最为常见的原因。

    :-(((((

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    我一直在与我们的团队合作、以获得有关正在发生的事情的最终解决方案。 只是想让你知道我没有忘记! 我将尽快发送更新。

    谢谢、

    Mitch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    好消息! 我们更新了出口管制限制。 您现在应该能够订购器件! 我对这种失望表示歉意。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Mitch