This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:LCD 字符#5不起作用

Guru**** 2928930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/749021/msp430fr6989-lcd-character-5-not-working

器件型号:MSP430FR6989

您好!  

一位 TI 员工给我一个板、与我一起工作。在运行启动演示时、我注意到第5个字符有三个段不工作。 当我尝试将其输出为"8"时、我得到相反的"C"。 这意味着左侧垂直段和中间水平段不起作用。 除了 LCD 故障、电阻器损坏或其他可更改的中间 IC 之外、是否还有任何可能导致此问题的因素。  

谢谢

Kas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在进一步调查并查看原理图和数据表后、LCD 的 PIN17上提供1.5V 电压。 这意味着电路板在正常工作、而 LCD 不是应该被构建的。 仔细检查 LCD 后发现 PIN17位置存在制造缺陷。 该引脚朝向引脚16倾斜、这意味着在制造过程中未正确放置该引脚、并且可能导致引脚与 LCD 之间没有内部连接。

    TI 是否会采取措施来解决此问题?

    Kas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kas、
    这听起来像是您获得的电路板的质量问题。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。 请告诉我们 EVM 的名称吗? 然后、我们可以检查更换的可能性。 非常感谢。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这也是我所指的电路板

    在这里、您可以看到引脚 P10.1的周围引脚之间具有奇数间距。  

    这是包含所有特定信息的方框。

    所幸  
    Kas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    后面的 EM-400637 1.0版 FC9003128上还有一个贴纸

    Kas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kas、
    非常感谢。 这是我们的 FR6989 LaunchPad。 我看到液晶屏出现问题。 这肯定是 LCD 的生产问题。 我将检查我们可以做些什么、然后返回给您。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kas、
    请您私下联系我。 为此,请请求我的友谊。 然后我们可以私下讨论这个问题。 非常感谢。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kas、
    我想我们可以离线解决这个问题、并可以关闭这个问题。 如果您进一步需要支持、请告知我们。

    此致
    Peter