This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6989:MSP430FR6989:写入0x4800处的存储器块时出现问题

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/749202/ccs-msp430fr6989-msp430fr6989-trouble-writing-memory-block-at-0x4800

器件型号:MSP430FR6989

工具/软件:Code Composer Studio

CCS 和 MSP Flasher 都无法擦除器件。 (问题是间歇性的)

CCS 报告此错误:

MSP430:写入长度为0x77a 的第0页0x4800处的存储器块时遇到问题:无法擦除器件存储器
MSP430:文件加载器:验证失败:目标写入0x04800失败
MSP430:GEL:文件:C:\_dev\TI\projects\Z033-0117-SW_W\Debug\Z033-0117-SW_W.out:加载失败。

这是 MSP Flasher 的输出:

C:\_dev\TI\projects\Z033-0117-SW_W\Debug>msp430Flasher -e ERASE_SEGMENT -w Z033-0117-SW_W.txt
*---- /|-------------------------------------------------------- *
*/|_*
*//MSP Flasher v1.3.18 *
*|/*
*---- |/---------------------------------------------------------- *
*
*评估触发器...完成
*检查可用的 FET 调试器:
*发现 USB FET @ COM4 <-已选择
*正在初始化接口@ COM4...完成
*检查固件兼容性:
* FET 固件是最新的。
*正在读取固件版本...完成
*将 VCC 设置为3000mV...完成
*正在访问设备...完成
*正在读取设备信息...
*擦除检查失败。 未正确擦除内存段!
#出口:3.
#错误:无法擦除设备内存
*断电...完成
*正在从设备断开连接...完成
*
***********************************************************************************************。
*驱动程序:已关闭(无错误)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    我的理解是对的、这种情况只会不时发生-如果是的话、按哪个比率发生。
    您的设置是什么样的:这是 Launchpad、任何参考板还是您自己的应用。
    您能否检查您的电源是否正常、以及器件是否通过电源引脚正确供电。

    此致、
    Stefan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我们自己的应用。
    它每隔几天发生一次。
    重新创建项目并不总是能解决问题

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    如果只是偶然发生-最好能获得更多的见解和可能还有统计数据。

    如果发生这种情况、它是仅一次还是会保持这种行为?
    如何使其再次正常工作?
    您是否检查了电源? 它是稳定的还是变化的?
    它是否仅在一个电路板上、或者您是否有多个电路板显示相同的问题?

    在这种情况下、任何详细信息都可能有用。

    此致、
    Stefan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我将其降低为不良的电缆、因此现在发生的频率更低、  

    可能会在50次更新中一次。

    此致、

    Julian