This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:在 GPIO#39上对 UART 进行位拆裂

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/748694/ccs-msp432p401r-bit-banging-uart-on-gpio-s

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想在 MSP432P401R 微控制器的任意2个引脚上执行 UART 位拆裂(我已经将专用 UART 硬件引脚与一个传感器一起使用、并希望使用 UART 协议与我的控制器连接另一个传感器)。

是否有任何示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Khilav、
    MSP432具有4个集成硬件 UART (EUSCIA 0 -3)、我建议在尝试使用具有位拆裂的 UART 之前使用这一个。

    UART 协议需要特定的时序、如果其他任务需要并行运行、则可能很难到达该时序。 因此、如果确实需要 SW UART、则计时器应支持该 UART 以获取计时。 如果您搜索 MSP430 + UART + TimerA、则可能会找到一些示例、这些示例可转换为 MSP432。

    此致、
    Stefan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Khilav、

    您对此主题还有其他疑问吗? 如果不是、请为解决您的问题的帖子选择"已解决"、以便关闭此主题。 如果您有其他问题、请选择"提出相关问题"或"提出新问题"。
    非常感谢!

    此致、
    Stefan