This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:无法使用适用于变频驱动器(VFD)的 MSP430F6779正确测量功率因数

Guru**** 2523290 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/749688/msp430f6779-unable-to-measure-power-factor-correctly-using-msp430f6779-for-variable-frequency-drives-vfds

器件型号:MSP430F6779

我们安装了一个 MSP430F6779开发板(EVM 430 F6779)、用于监控 VFD 之后的三相能耗。 但是、与标准仪表相比、我们发现 EVM 计算的功率因数不正确。 在标准仪表中、它记录为0.88、而 EVM 显示为0.99。 FYI 我们已使用多个标准仪表和不同的 VFD 对此进行了验证。 请帮助我们解决此问题并找到解决方案。 请尽快告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您使用的是我们基于 IAR 的旧能源库、该库对未来发展的支持非常有限。 您可以尝试使用我们的全新 电能测量设计中心(EMDC) GUI 和软件库吗?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James、感谢您的建议。 但是、我们想知道我们所描述的 VFD 问题是否是旧版基于 IAR 的能源库中的已知问题? 如果我们使用 EMDC 库、会解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 user="saikiran malyala]尊敬的 James、感谢您的建议。 但是、我们想知道我们所描述的 VFD 问题是否是旧版基于 IAR 的能源库中的一个已知问题?[/quot]

    我不确定。 您是否更改了源代码中的任何内容? 如果是、请尝试使用默认代码并重新校准 EVM。 如果尚未完成相位校准、这可能说明您在各种功率因数(相位角)下看到不正确的功率因数的原因。

    [引用 user="saikiran malyala"]如果我们使用 EMDC 库,它是否会被解决?

    使用 EMDC 生成的代码时应该没有问题、但请记住、您需要执行增益和相位校准以实现最佳精度。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James、我们尚未更改默认代码。 该器件能够测量电机、HVAC 等其他负载的 PF 当我们将器件连接到 VFD 时、会出现唯一的问题。

    为了将其与 EMDC 配合使用、我们需要两个中间接口来根据手册进行编程和校准。 是否有任何可能、我们可以绕过它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 VFD 的频率超出代码支持的范围、则这可能是您观察此问题的原因。

    此致、

    James