This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 与 eZ430-Chronos 的蓝牙通信

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/749353/bluetooth-communication-with-ez430-chronos

Thread 中讨论的其他器件:eZ430-ChronosCC1101

大家好。

我想创建一个与  eZ430-Chronos 手表的持续蓝牙通信来持续监控温度、加速 度和脉冲。

此外、我希望能够在值 发生异常变化时(通过电话)发送通知。

在不 影响 用户体验的情况下、最好的方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否理解您的问题。 eZ430-Chronos 包含一个 CC430F513x 微控制器、此微控制器将一个 CC1101低于1GHz RF 收发器与一个 MSP430微控制器组合在一起。

    但它不包含蓝牙芯片。 您可以将其与传感器或其他基于射频收发器的设备配对。 这可能是您想要的吗?

    有关 开发套件的详细信息、请参阅 eZ430-Chronos 开发工具用户指南。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于我没有收到您的回复、我假设您的问题已得到解答。 请验证给定的解决方案、以便其他人也可以从中受益。 请注意、如果我没有听到您的反馈、我将关闭此主题。
    如果您有其他问题、请选择"提出相关问题"或"提出新问题"。
    非常感谢!

    此致、
    Britta