This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5308:用于开发 USB 应用的示例代码

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/749306/ccs-msp430f5308-example-code-to-develop-usb-application

器件型号:MSP430F5508
主题中讨论的其他器件: MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我正在使用 MSP430F5508控制器开发 USB 应用。 在我的应用中、我需要从 PC 向控制器发送/接收数据、反之亦然、通过 USB。

我没有找到任何与 USB 相关的示例。 请建议参考代码以开发 USB 应用。

此致、

Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我们提供所谓的 MSP430 USB 开发套件。 如果您已经下载了 MSP430Ware、它已经包含在内。

    否则、请转至 MSP430 USB 开发包 登录页面、获取仅 MSP430 USB 开发包的下载链接。

    在搜索代码示例 时、TI Resource Explorer 是一个很好的起点、以防您还不知道它。

    只需键入器件型号、即可显示文档和代码示例。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    由于我没有收到您的回复、我假设您的问题已得到解答。 请验证给定的解决方案、以便其他人也可以从中受益。 请注意、如果我没有听到您的反馈、我将关闭此主题。
    如果您有其他问题、请选择"提出相关问题"或"提出新问题"。
    非常感谢!

    此致、
    Britta