This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736:申请最新版本的 DLMS 库

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/747055/msp430f6736-request-for-newest-version-of-dlms-library

器件型号:MSP430F6736

尊敬的管理员:

我们设计了基于 MSP430 f6736的智能电表、 我们正在开发 TI DLMS COSEM 库版本4.6、我们知道德州仪器已开发出一个新的 DLMS 库、在新的标准中包含了更新的规格、因此我们想知道如何获取该库。

请注意、我们专门选择了 TI MSP 430、因为它支持 DLMS 功能、我们现在无法迁移到另一个处理器。

BR、

乌萨马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将通过您的个人资料中的电子邮件地址直接与您联系。 谢谢。

    此致、

    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:  

    感谢您的快速回复、但很遗憾、自那时以来、没有人与我联系过。 我真的需要快速响应。

    此致、

    乌萨马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在等待有人通过电子邮件联系我、但 TI 的任何人都没有这样做。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的告知。 我再次对它们进行了 Ping 操作、以便与您联系。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    James