This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:温度对装载单元的影响。

Guru**** 2554970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/748704/ccs-msp430fr5969-affect-of-temperature-on-loadcells

器件型号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

 我想知道如何降低对负载单元的温度影响。 在我的项目中、我使用的是-26C、但当温度从-26C 到-20C 或-15C 时、时间负载单元值 会变化高达20到30克。 请帮助我减少这种影响。

谢谢、此致、

Sandhya Yadav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sandhya

    您是否尝试使用内部温度传感器进行一些校准?(温度可能不准确,您可能需要自己校准温度或使用外部温度传感器)

    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sandhya、

    负载单元对温度敏感。 这就是为什么非常精确的器件昂贵且仅限于特定的环境温度范围的原因。
    在您实现目标的过程中、您需要考虑以下事项:
    *前端/负载单元的所有连接处的热 EMF。
    *测压仪的 TCR。
    *是否由您的负载单元制造商完成(或可以)任何温度补偿。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、
    我通过两个 DS18B20传感器测量内部温度、两个传感器的温度相同。 实际上、在我的情况下、我希望使用-25至-27C、并且每当温度升高时、负载单元值都会逐渐增加或降低。 但根据制造商、它不应在+/-5C 之间变化。 那么、如何为此进行温度校准、请给出建议。

    谢谢、此致、
    Sandhya Yadav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sandhya

    抱歉、我以前没有开发过负载单元、因此我无法为您提供校准方法。但我们有很多有关重量计的 TI 参考设计
    www.ti.com/.../weigh_scale
    您可以参考这些设计并获取一些有用的信息。

    此致
    Gary