This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6047:UART 值不会显示在串行监视器中

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/743030/ccs-msp430fr6047-uart-values-are-not-displayed-in-serial-monitor

器件型号:MSP430FR6047

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试使用串行监视器查看 MSP430FR6047评估模块 UART 的结果、但遗憾的是无法查看任何输出值。我检查了通信端口并将波特率设置为57600。

 我是否必须在代码中执行任何其他更改才能在串行监视器中查看值。

此致、

Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    请允许我向您检查您使用的是哪种 UART 代码。 我建议我们 首先尝试 UART 代码示例:www.ti.com/.../slac747。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    李晓东、您好!

    我按照您的建议检查了示例 UART 代码,但很遗憾,也存在同样的问题。

    您能不能建议我必须在代码中进行的任何更改、以便在串行监视器中查看这些值。

    此致、
    Divya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    很抱歉迟到了! 我建议降低波特率。 如果确认波特率在 MCU 端和监控端是否匹配。 如果监视器仍然未检测到 UART。 我建议使用示波器检查波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我没有听到您的反馈,请问您是否已经解决了问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    李晓东、您好!

    很抱歉迟到了! 我尝试降低波特率、并确认 MCU 和监视器都具有相同的波特率、但问题仍然存在。

    此致、

    Divya Harikumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您是否曾使用示波器检查过 UART 的波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    请使用示波器检查 UART 波形
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李晓东、您好!

    很抱歉迟到了! 我将在使用示波器检查 UART 后返回给您。

    此致、

    Divya Harikumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我将暂时关闭此线程、因为它长时间打开。
    检查此 UART 波形后、请回复此主题、我将再次支持此案例