This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2252:MSP430F2252IYFFR

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/750092/msp430f2252-msp430f2252iyffr

器件型号:MSP430F2252

我需要获取 MSP430F2252IYFFR ESD 数据、包括 CDM/HBM。 TI SUPPROT 团队不给我任何东西、如果是这样、就告诉我  

ANSI/ESD S20.20等 ESD 控制程序。 我需要获取真实数据,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常,您可以在以下链接中找到鉴定数据:
    www.ti.com/.../home

    更新的器件在数据表中具有 CDM/HBM、但在某些旧器件中、它仍然没有。 对于此专用器件、我查看了 HBM/CDM 的质量报告

    HBM 最高可达3000V、CDM 最高可达500V。不过、通常我们会根据 JEDEC 文档 JEP155 (HBM)和 JEDEC 文档 JEP157规定器件的额定电压为250V (CDM)、即使我们通过了更高的电平也是如此。

    这需要符合 ESD 工业理事会的标准。