This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2512:I/O 线路问题

Guru**** 2521940 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/750116/msp430fr2512-i-o-line-questions

器件型号:MSP430FR2512

我对 MSP430FR2512有疑问:I/O 线路的复位行为是什么? 如果我想保证低电平的线路上需要下拉电阻器、您是否有建议的值?

 

谢谢、

Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关第一个问题、请参阅《MSP430FR2512用户手册》(www.ti.com/.../slau445h.pdf)的第8.3.1节。

    对于第二个问题(假设是低速)、请选择尽可能大的下拉电阻、这样、当与下拉电阻器相乘时、IO 上的泄漏电流不会超过 IO 的最大低电压。 因此、如果器件的最大低电压为0.4V、I/O 处的泄漏电流为1uA、则下拉电阻器不应大于0.4/1U = 400K 欧姆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回答。

    B.R
    冬季