This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2:使用 MSP-EXP430G2 Launch Pad 运行除 G2器件之外的其它器件

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2122, MSP-EXP430G2ET, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/749630/msp-exp430g2-operating-other-than-g2-devices-with-msp-exp430g2-launch-pad

器件型号:MSP-EXP430G2
主题中讨论的其他器件:MSP430F2122MSP430G2553

您好!  

是否可以操作 MSP430G2以外的其他器件... 有什么好处? 例如 MSP430F2122。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于 F2122似乎没有出现在 DIP 中、因此我假设您的意思是编程。

    G2 LaunchPad 用户指南(SLAU318E)表4具体提到了受支持的 F21x2系列。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Karl、

    请参阅"表1。 《MSP 调试器用户指南》(http://www.ti.com/lit/slau647 )中的调试探针特性和器件兼容性。

    请记住、MSP430G2553 Launchpad 的最新迭代 MSP-EXP430G2ET 具有 eZ-FET 仿真 IP。