This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E401Y:启用 UART 中断

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/748576/ccs-msp432e401y-enable-uart-interrupt

器件型号:MSP432E401Y

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我想在 tcpecho_MSP_EXP432E401Y_tirters_ccs 项目中为 UART 7安装中断、以便当信号到达 UART 7时、它将通过 TCP 发送到 PC。   

我使用了来自项目 uartecho 的一部分(我首先使用 UART0进行测试)、 但我认为我的 UART 中断处理程序未注册。

是否有快速实现该功能的方法? 我有点时间压力。

此致、

票价

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在以下文件中完成 UART 的配置和映射:
    MSP_EXP432E401Y.h
    MSP_EXP432E401Y.c

    目前只有 UART0和 UART2映射在这里。 因此、您需要检查此文件中的 UART 结构、并根据您的要求更新它们。

    此致、
    Stefan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您对此主题还有其他疑问吗? 如果不是、请为解决您的问题的帖子选择"已解决"、以便关闭此主题。 如果您有其他问题、请选择"提出相关问题"或"提出新问题"。
    非常感谢!

    此致、
    Stefan