This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:USsSwLib 源文件

Guru**** 2561910 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/746392/evm430-fr6047-ussswlib-source-file

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件:TDC7200

 有人能告诉我应该怎么做才能获得算法的源代码吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leon、

    您应该能够下载演示项目的源代码。

    您需要该算法的哪个部分源代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Wei
    我所寻找的是 TI 开发的一组预定义算法、用于计算飞行时间差(ToF)、绝对 ToF 和体积流速。 它们作为二进制文件提供。 如果代码不可用、我是否知道在开发自己的算法时需要特别考虑哪些因素? 我可以看到、TDC7200可以为我提供绝对 ToF。 然后、我可以计算 Δ 飞行时间和流速。 我知道将有一些变体需要进行补偿。 预定义的算法集有什么特别之处? 谢谢

    此致
    Leon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leon、

    我将让我们的 USS 专家来研究您的问题、并在下周回答您、因为他本周正在休假。 感谢您的患者。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leon、
    ToF 算法的源代码是机密信息。 它不向公众开放。

    此致、
    现金 Hao