This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:与 MSP430集成的 AD9361/AD9364驱动程序

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1188278/msp430f6779a-ad9361-ad9364-driver-integration-with-msp430

器件型号:MSP430F6779A

您好!

我在项目中使用的是 AD9364射频收发器。 我希望将 AD9364驱动程序库与 MSP430F6779A 控制器集成。 但是、我没有用于 MSP430控制器的 AD9364库。

是否有人使用  AD9364 射频收发器、请帮助我将 AD9364与 TI 控制器集成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AD9364不是 TI 器件。  集成其他器件是不合理的。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、先生。 我知道这个。 我只是在 通过 MSP430的驱动程序库的帮助下询问了一些与 AD9364射频收发器进行通信的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现 AD9364使用 SPI 接口。 您可以找到 MSP430的 SPI 示例代码以供参考。  dev.ti.com/.../node

    此致、

    现金 Hao