This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP‑EXP430FR2355

Guru**** 2574435 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, MSP430FR2355, MSP-EXP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/746754/msp-exp430fr2355

主题中讨论的其他器件:EnergiaMSP430FR2355MSP-EXP430FR2355

您好 TI 社区

我已经购买了一个新的 msp430fr2355 Launch Pad。 我使用 Energia 作为快速工具在该电路板上进行设置编码测试。 我尝试使内置 LED 闪烁、并且工作正常。
当我尝试使用串行方式在终端上打印字符串时、不会出现任何情况、有时 LED 会闪烁。 我还测试了 PCB (MSP Launch Pad)中的引脚连接  
一切都很好。 那么串行接口有什么问题呢?!


提前感谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hosam、

    您是否正确配置了 UART 以及使用的引脚?
    您能否分享您为该问题所做的代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Wie
    感谢您重放。 我刚刚使用了 Energia 工具链、该工具链为您提供了一切帮助。 下面是代码:

    void setup()

    Serial.begin(9600);//初始化  

    void loop()

    serial.println ("串行测试");

    延迟(1000);

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hosam、

    很抱歉耽误你的回答。

    我建议您访问 TI 官方开发人员资源、其中包括  使用 MSP-EXP430FR2355进行设计时所需的演示和外设示例。

    Energia 是一个开源和社区驱动型集成开发环境。 我建议您 查看43oh.com 论坛以获取 Energia 支持

    我已查看 Energia 的 GitHub 主页 、其中显示不支持您使用的电路板。 这样它就不会在您的电路板上按预期工作。