This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP432P401R:将 XDS110外部连接到 MSP-EXP432P401R

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/749066/ccs-msp-exp432p401r-external-xds110-to-a-msp-exp432p401r

器件型号:MSP-EXP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试将外部 XDS110连接到 MSP-EXP432P401R。 我尝试了以下操作:

1.从 J101隔离块中移除 TDI、TDO、TCK、TMS、RST 跳线

使用 USB 电缆连接 MSP-EXP432P401R。 LED102现已开启

使用 USB 将独立的 XDS110连接到 PC。

将外部 XDS110的10引脚调试连接器连接到 MSP 的 J8 (MSP432 IN)。 当我将调试探针连接到中的 MSP432时、LED102会立即关闭、板载调试器会变热。

注意:我可以使用板载调试器而不会出现任何问题。 仅当我尝试使用外部调试器时才会出现此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aishwarya、

    我从中看到这是一个重复的帖子
    e2e.ti.com/.../749069
    我将关闭此主题、我们将在另一篇文章中为您提供支持。
    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法看到另一篇帖子。 我意外创建了同一帖子。 如果相同、则可以关闭线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请访问以下链接:

    我的同事已经回答了这个问题。

    此致、

    Britta