This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2522:FPC 专用触控传感器图形指南(柔性印刷电路板)。

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/749034/msp430fr2522-captive-touch-sensor-pattern-guideline-for-fpc-flexible-print-circut

器件型号:MSP430FR2522

您好,

    FPC 板上的客户布局固定触控按钮、如下图所示。 性能太差了。 我认为这是因为板太薄导致帕卡盖太大。

  • 他们正在为  FPC 板要求一个布局指南。  
  •  我们是否有其他客户在 FPC 中使用了强制触控技术并取得了成功?  
  • 自 耦或互耦、最适合此应用。

B.R.

陈信哲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    由于 FPC 非常薄、触控传感器非常靠近接地平面、寄生电容非常重。 我们通常建议使用8%~ 10%的网格接地多边形覆铜。

    2.是的、我们有客户使用 FPC 触控传感器和 CapTIvate。

    3.建议在 FPC 触摸传感器设计中使用自模式按钮。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    1.您能否说明建议自模式按钮的原因。 什么是 benfite,然后是交互模式。

    我们是否需要增加受控触控 PCB 布线间隙以减小寄生电容? 您对清除有什么建议吗?  

    谢谢

    B.R.
    陈信哲